Aggiungere una casella di selezione
Creare una casella di selezione per visualizzare e controllare il valore che determina quale pagina visualizzare.
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suModelloe selezionare .SUGGERIMENTO: Invece di aggiungere una variabile modello e basarsi sul suo valore, è possibile configurare un driver di comunicazione e importare un valore di variabile da un controller. Per ulteriori informazioni, vedere Driver di comunicazione.
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suMainWIndow (type)e selezionare .
- InProprietà:
- Creare un collegamento dinamico traValoree .
- ImpostareValore minimosu1
- ImpostareValore massimosu3
Fornire un feedback