Aggiungere un evento cambiamento del valore di una variabile
Aggiungere e configurare un evento di cambiamento del valore della variabile per visualizzare una finestra di dialogo quando il valore di una variabile cambia.
SUGGERIMENTO:
Invece di utilizzare un evento di cambiamento, è anche possibile configurare un evento di transizione. Per ulteriori informazioni sugli eventi, vedere Eventi.
- InVista progetto, selezionareMainWindow (type).
- InEventiselezionaree selezionare
- Accanto aVariable1Changed/VariableValueChangedEvent, selezionare, quindi selezionare .
- In, creare un collegamento dinamico traFinestra di dialogoe .
Fornire un feedback