Sviluppare una finestra di dialogo di commento per gli allarmi

Sviluppare una finestra di dialogo per i commenti che consente di immettere un commento quando si riconosce un allarme in Riepilogo allarmi.
Esempio di applicazione
NOTA:
Scaricare un progetto di esempio:
AlarmCommentBox.zip
Prerequisiti
  1. Per sviluppare il progetto
  2. Disporre gli elementi dell'interfaccia.
  3. Salvare il progetto.
Selezionare
Esegui
per eseguire il progetto utilizzando l'emulatore client per testare il progetto. Per eseguire il progetto su un client remoto, vedere Aggiungere un dispositivo target.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal