Configurare la finestra principale

La finestra principale contiene tutti gli elementi grafici visualizzati in fase di progettazione in
FactoryTalk Optix Studio
e a runtime nella
Applicazione FactoryTalk Optix
.
  1. In
    Vista progetto
    espandere
    UI
    e fare doppio clic su
    MainWindow (type)
    .
    L'area della finestra principale viene visualizzata nell'editor. La finestra principale non contiene elementi grafici.
  2. In
    Proprietà
    impostare
    Larghezza
    su
    1080
    e
    Altezza
    su
    600
    .
    Le dimensioni iniziali della finestra principale sono ora
    1080 x 600
    . A runtime, è possibile ridimensionare la finestra principale in qualsiasi momento.
    SUGGERIMENTO: Per adattare l'applicazione alla risoluzione della pagina, è possibile impostare diversi valori di
    Larghezza
    e
    Altezza
    . In alternativa, è possibile impostare
    Schermo intero
    su
    True
    ; tuttavia, è più semplice sviluppare e visualizzare l'anteprima delle applicazioni con l'impostazione predefinita
    Falso
    .
    Finestra principale vuota ridimensionata nell'editor
  3. (Opzionale) Se si desidera che la finestra dell'applicazione sia mobile sopra le altre finestre, impostare
    In primo piano
    su
    True
    .
  4. (Opzionale) Impostare
    Didascalia
    per fornire un titolo personalizzato alla finestra dell'applicazione.
    Ad esempio, impostare
    Didascalia
    su
    Quick start application
    per sostituire il titolo predefinito della finestra.
Finestra principale vuota con una didascalia personalizzata
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal