Log di sistema
I log di sistema sono un meccanismo generico che consente di esporre messaggi da
FactoryTalk Optix Studio
per monitorare il flusso di esecuzione del software e diagnosticare i problemi. I log vengono emessi sia dalle Applicazioni FactoryTalk Optix
sia da FactoryTalk Optix Studio
.La posizione dei log di
FactoryTalk Optix Runtime
dipende dal sistema operativo del dispositivo target:- Dispositivi incorporati:/persistent/log/Rockwell_Automation/FactoryTalk_Optix
- Dispositivi Windows:%localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Application\Log
- Dispositivi Ubuntu:/opt/Rockwell_Automation/FactoryTalk_Optix/ApplicationUpdateService/LogSUGGERIMENTO: Durante l'installazione di RuntimeTools, è possibile modificare il percorso di installazione predefinito. Se RuntimeTools è stato installato in un percorso personalizzato, i log vengono archiviati nellaLogsottodirectory del percorso personalizzato.
Durante la fase di progettazione di
FactoryTalk Optix Studio
, i messaggi di log vengono visualizzati nella barra inferiore di FactoryTalk Optix Studio
e salvati.Quando si esegue il progetto sorgente avviando
Applicazione FactoryTalk Optix
, è possibile monitorare gli eventi di log sia dal computer di sviluppo locale sia dal dispositivo target in cui viene trasferita l'applicazione di FactoryTalk Optix Runtime
. Gli eventi del log FactoryTalk Optix Runtime
vengono visualizzati nell'interfaccia utente di FactoryTalk Optix Studio
in una scheda di stato separata con il nome del dispositivo target.
SUGGERIMENTO:
È possibile selezionare gli oggetti nei messaggi di log per evidenziarli in
Vista progetto
.Questi log vengono salvati anche nel file system in queste posizioni:
- Per i progetti avviati in un'emulazione locale:%localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Emulator\Log\<Project name>
- Per i progetti avviati su un dispositivo target:%localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio\Log\Device\<Devicename>
Fornire un feedback