FactoryTalk Optix Studio

FactoryTalk Optix Studio
È un ambiente di sviluppo integrato con un framework di moduli funzionali per la progettazione e la compilazione delle applicazioni HMI o Internet delle cose (IoT).
FactoryTalk Optix Studio
include una libreria di oggetti predefiniti che supportano la progettazione modulare di interfacce grafiche, funzionalità e operazioni logiche di un'applicazione HMI. Utilizzando script di linguaggio C# specifici, è possibile automatizzare diverse azioni in fase di progettazione e aggiungere funzioni personalizzate ai progetti.

Editor desktop e web

FactoryTalk Optix Studio
è disponibile come ambiente di sviluppo web e desktop che si utilizza per compilare le
Applicazioni FactoryTalk Optix
e trasferirle nei sistemi client. È possibile accedere a
Editor web di FactoryTalk Optix Studio
tramite
FactoryTalk Hub
.
Se si verifica un'interruzione della connessione Internet:
  • Editor web di FactoryTalk Optix Studio
    tenta di riconnettersi a Internet ogni 5 secondi. Durante tale periodo non è possibile interagire con
    Editor web di FactoryTalk Optix Studio
    . Una volta che
    Editor web di FactoryTalk Optix Studio
    ha effettuato la riconnessione a Internet, è possibile continuare dal punto in cui è stato interrotto.
  • Applicazione FactoryTalk Optix
    visualizza il messaggio "
    Server non raggiungibile
    " dopo 10 secondi. Quando
    Applicazione FactoryTalk Optix
    si riconnette a Internet, l'applicazione tenta di ripristinare la sessione utente e viene visualizzata l'interfaccia.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal