Gestire i template

Utilizzare le API C# per importare template dalle librerie e risolvere i conflitti eseguendo una NetLogic in fase di progettazione.
SUGGERIMENTO: È possibile importare template solo tramite le API C# con l'opzione
Mostra anteprima funzione
abilitata. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare le opzioni.
Quando si utilizzano le API C# per gestire i template, tenere presente quanto segue:
  • Prima di importare i template, eseguire il commit del progetto per creare uno snapshot dello stato corrente del progetto. Vedere Eseguire il commit delle modifiche. Il commit del progetto consente di eseguire il rollback allo stato precedente del progetto in qualsiasi momento. Vedere Ripristinare un progetto a un commit.
  • È possibile importare solo template compatibili con la propria versione di
    FactoryTalk Optix Studio
    . Non è possibile aggiornare i template incompatibili con la propria versione di
    FactoryTalk Optix Studio
    tramite le API C#.
  • È possibile importare solo template sotto nodi padre compatibili.
  • È possibile importare solo template locali.
  • Quando si importa un template di un oggetto dell'interfaccia utente, potrebbe essere necessario riposizionare o creare un'istanza dell'oggetto.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal