Utenti
Gli utenti compaiono come oggetti in
Vista progetto
. Assegnare autorizzazioni e ruoli agli utenti per determinare il contenuto e l'interfaccia che l'utente vede nell'applicazione a runtime.Ogni progetto dispone di un utente Anonimo predefinito che autentica la sessione dell'applicazione. A runtime, l'utente di sessione è l'utente connesso all'applicazione. Il contenuto e l'interfaccia utente visualizzati dipendono dal set di visibilità per un gruppo di utenti o utenti con un ruolo specifico. Vedere Configurare la protezione per il contenuto a runtime.
SUGGERIMENTO:
Per consentire l'accesso agli utenti locali e di dominio, vedere Autenticazione. Se si imposta l'autenticazione su Modello, Locale e Dominio, non è possibile modificare la password utente o aggiungere utenti. Modificare la modalità di autenticazione in una modalità diversa da Modello, Locale e Dominio.
Fornire un feedback