Applicare un foglio di stile a un report

Utilizzare la proprietà
FoglioDiStile
per specificare un'istanza dello stile selezionato da applicare al report.
Le unità di misura nei report sono specificate nelle opzioni di
FactoryTalk Optix Studio
. Vedere Impostare le opzioni. La lingua selezionata per un progetto determina l'unità di misura predefinita. Ad esempio, se si imposta la lingua su
en-US
,
FactoryTalk Optix Studio
utilizza i pollici come unità di misura predefinita per i report.
  1. In
    Vista
    progetto
    , selezionare l'oggetto
    Report#
    .
  2. In
    Proprietà
    , in
    Foglio di stile
    , selezionare la freccia a discesa per selezionare il FoglioDiStile.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal