Salvare un progetto
Archiviare progetti o template Optix localmente, in un repository per il controllo versione, in un'unità di rete o in un'unità rimovibile.
- Salvare il progetto in uno dei tre modi seguenti:
- Dalla barra degli strumenti, selezionareSalva.Il progetto viene salvato nella stessa posizione in cui è stato aperto il progetto.
- Dalla barra degli strumenti, selezionare la freccia giù dopo
, selezionare
Salva con nome, quindi inSalva progetto con nome, salvare il progetto come progetto o template Optix:- Nome. Immettere il nuovo nome.
- Salva come tipo. SelezionareProgetto Optixper salvare il progetto con estensione .optix oTemplate Optixper salvare il progetto con estensione .optixt.
- Percorso. Immettere la posizione in cui salvare il progetto o il template Optix.SUGGERIMENTO: La posizione di salvataggio di un template è di sola lettura. Tutti i template sono archiviati in C:\Utenti\NomeUtente\Documenti\RockwellAutomation\FactoryTalk Optix\ProjectTemplates e il loro nome è preceduto da template_.
- (Opzionale) Per crittografare le password del template di progetto o Optix, gli oggetti personalizzati con il tipo di datiPassworde i fileYAMLche rappresentano il modello informativo del progetto, selezionare l'opzione accanto aModalità crittografia segreti, quindi selezionare una delle opzioni seguenti perCrittografia segreti nuovi progetti:
- Archivio chiavi remoto. Crittografare i segreti del progetto utilizzando un archivio chiavi remoto. È necessario aver effettuato l'accesso aFactoryTalk Hube far parte di un'organizzazione pertinente.
- Password fornita dall'utente. Crittografare i segreti del progetto con una password.
SUGGERIMENTO: Per ulteriori informazioni sulla crittografia dei segreti e sulla crittografia predefinita del progetto per i nuovi progetti, vedere Crittografia dei segreti del progetto e Impostare le opzioni. - SelezionareOK.
- Dalla barra degli strumenti, selezionare.Il progetto o template Optix viene salvato e viene eseguito il commit nel repository locale di controllo versione. Quando si esegue il commit delle modifiche al progetto per la prima volta, viene inizializzato un repository Git per il progetto.
repository
network drive
removable drive
Fornire un feedback