Template Optix

I template Optix forniscono contenuti predefiniti definiti dall'utente per i progetti in modo da presentare lo stesso contenuto come punto di partenza. È quindi possibile creare un nuovo progetto in base al template. Modificare un template Optix aprendo il template e modificando il contenuto nel modo desiderato. I template Optix hanno un'estensione .optixt e il loro nome è preceduto da FTOptix_template_.
Quando si crea o si modifica un template Optix, è possibile selezionare
Esegui
per emulare il template come qualsiasi altro progetto. È possibile trasferire un progetto basato su un template Optix solo a un dispositivo di runtime.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal