Modificare un template di progetto

Per modificare un template di progetto, aprire il template e modificare il contenuto in modo che venga visualizzato per impostazione predefinita nei progetti creati con il template.
  1. ​​​​​Nella barra degli strumenti principale, selezionare
    Progetto
    .
    Viene aperta la pagina iniziale.
  2. Aprire il template selezionando:
    • Template recente​​​​. Selezionare ​​​​​​
      Home
      ​​​​ o selezionare ​​​​​​
      Apri
      ​​​​ quindi selezionare ​​​​​​
      Recente
      ​​​​ per selezionare il template ​da aprire.​​​​
    • ​​​​​​​​​​​Template remoto​​​​. Selezionare ​​​​​​
      Apri
      ​​​​ quindi selezionare ​​​​​​
      Remoto
      ​​​​ per selezionare il template da aprire oppure inserire un
      ​​​​​​URL remoto
      ​​​​ e ​​​​​​
      Percorso
      ​​​​ per selezionare un template Optix remoto.​​​​
  3. Modificare il contenuto nel template Optix.
  4. Salvare il template Optix con:
    • ​​​​​​​​​​​Lo stesso nome. Dalla barra degli strumenti, selezionare ​​​​​​​​​​ ​​​​​​
      Salva
      ​​​​.​​​​​​​​
    • Un nome diverso:
      1. Nome
        . Immettere il nome del template Optix.
      2. Salva come tipo
        . Selezionare Template Optix (*.optixt).
      3. Percorso
        . La posizione dei template è di sola lettura.
        NOTA: I template Optix sono archiviati in C:\Utenti\NomeUtente\Documenti\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\ProjectTemplates. I nomi dei template Optix sono preceduti da FTOptix_template_.
      4. (Opzionale)
        Utilizza controllo versione
        . Selezionare per tenere traccia delle modifiche al template Optix e archiviare il template in un repository Git.
      5. (Opzionale)
        Crittografa segreti
        . Selezionare per crittografare i dati sensibili contenuti nel template Optix.
      6. Selezionare
        OK
        .
    • Con lo stesso nome e con commit eseguito nel repository. Dalla barra degli strumenti, selezionare
      Salva
      >
      Salva ed esegui commit
      .
  5. Per chiudere il template, dalla barra degli strumenti principale selezionare
    Progetto
    , quindi sulla pagina iniziale selezionare
    Chiudi progetto
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal