Creare un template di progetto
Creare un template di progetto che contenga il contenuto predefinito per i progetti basati sul template. Creare il template da un progetto esistente. I nuovi progetti creati in base al template contengono il contenuto del template per impostazione predefinita.
- Aggiungere il contenuto che si desidera visualizzare come contenuto predefinito nei progetti creati con il template.
- Dalla barra degli strumenti, selezionare la freccia giù dopoSalvae selezionareSalva con nome.
- In Salva progetto con nome, completare:
- Nome. Immettere il nuovo nome del progetto.
- Percorso. Digitare il percorso in cui salvare il progetto. Selezionare e sfogliare una cartella per spostarsi nella posizione.
- Template. Selezionare per salvare il progetto come template.
- (Opzionale) Utilizza controllo versione. Selezionare per tenere traccia delle modifiche al progetto e archiviare il progetto in un repository Git.
- (Opzionale)Crittografa segreti. Scegliere di crittografare i dati sensibili contenuti nei progetti.
- SelezionareOK.
Fornire un feedback