Aggiungere un Publisher MQTT
Configurare un Publisher MQTT in modo che pubblichi messaggi sul topic definito di Broker MQTT. Qualsiasi client MQTT sottoscritto a quel topic riceve i messaggi.
SUGGERIMENTO:
Il publisher supporta solo variabili scalari. Array, UDT e altre variabili non scalari non sono supportate.
- In Vista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suMQTT, quindi selezionare .
- InProprietàconfigurare:
- Modalità di campionamento
- Nessuna: la registrazione automatica è disabilitata. È possibile registrare tramite invocazione del metodo Campiona
- Periodica: registra a intervalli regolari i valori di tutte le variabili selezionate
- Cambiamento di valore: registra a intervalli regolari i valori delle sole variabili selezionate che hanno subito una variazione rispetto al campionamento precedente.
- Periodo di campionamento
- Intervallo in ore, con precisione al millisecondo, tra un campionamento e il successivo, in modalità Periodica.
- Tempo di polling
- Intervallo in ore, con precisione al millisecondo, tra un campionamento e il successivo, in modalità Cambiamento valore.
- Cartella
- Una cartella che contiene variabili i cui valori verranno inviati al broker. Il nodo Cartella deve essere un oggetto globale e non un oggetto basato sulla sessione.
- Topic
- Un topic MQTT a cui il publisher invia messaggi.
- QoS
- Qualità del servizio (QoS) MQTT, definisce la garanzia di consegna per un messaggio specifico (0, 1, 2).0: al massimo una volta (è possibile la perdita dei messaggi).1: almeno una volta (garantisce la consegna dei messaggi in caso di possibili messaggi duplicati).2: esattamente una volta (garantisce il recapito dei messaggi senza duplicazione).
- Mantenere
- Abilita o disabilita la memorizzazione dei messaggi di lettura sul topic.
Nella cartella
MQTT
della Vista progetto
viene visualizzato l'oggetto Publisher MQTT
.Fornire un feedback