Immagine multistato
Un oggetto che può avere diversi stati dell'immagine in base al valore di input. Ciascuno stato immagine può fare riferimento a una diversa immagine e può avere un'opacità specifica. Se il valore di input non corrisponde allo stato dell'immagine, viene utilizzato il valore predefinito (primo stato definito).
Esempio
Stato 0: 100% di opacità

Stato 1: 50% di opacità

Stato 3: 25% di opacità

multistate
multistate image
Fornire un feedback