Configurare un'immagine
Aggiungere un oggetto immagine e modificarne le proprietà.
- InVista progetto, inUI, fare clic con il pulsante destro del mouse su un contenitore, atto a contenere l'immagine, quindi selezionare .
- Selezionare l'immagine da includere:
- InProprietà, accanto aPercorso, selezionareSfogliae selezionare un'immagine da includere nell'applicazione.
- Sul canvas fare doppio clic sue
selezionare un'immagine da includere nell'applicazione.
SUGGERIMENTO:Per trovare gli elementi, iniziare a digitare il nome dell'elemento da trovare inSeleziona file.Se il file non viene visualizzato inSeleziona file, selezionaree, inImporta fileImporta file, selezionare il file da importare, quindi scegliereSeleziona. - (Opzionale) InProprietà, impostare l'aspetto dell'immagine:
- Visibile. Mostra l'immagine a runtime.
- Abilitato. Abilita l'interazione con l'immagine a runtime.
- Opacità. Imposta il livello di opacità dell'immagine (in percentuale).
- Lampeggia. Fa lampeggiare l'immagine a runtime.
- Rotazione. Ruota l'immagine attorno al suo centro (in gradi d'arco). I valori positivi ruotano l'immagine in senso orario; i valori negativi ruotano l'immagine in senso antiorario.
- Colore dinamico. Solo per immagini in formato SVG. Colora l'immagine con il colore selezionato.
- Modalità colorazione. Imposta la modalità di colorazione dell'immagine perColore dinamico.
- Visibile ai clic. Intercetta le selezioni dell'utente. Il valore è Falso per impostazione predefinita: le selezioni utente non vengono intercettate e vengono passate all'oggetto sottostante.
- Modalità riempimento. Selezionare uno dei seguenti:
- Adatta. L'immagine mantiene il rapporto di aspetto originale quando viene ridimensionata.
- Allarga. L'immagine riempie il contenitore e ignora il rapporto di aspetto originale quando viene ridimensionata.
- Elemento da muovereVedere Rendere mobile un oggetto grafico.
- (Opzionale) Per ridimensionare, spostare o allineare l'immagine, vedere Layout degli oggetti grafici.
- (Opzionale) InProprietà, impostare i margini dell'immagine (nine-slicing):SUGGERIMENTO:L'impostazione dei margini dell'immagine impedisce che si formino distorsioni nelle sezioni periferiche dell'immagine durante il ridimensionamento.Consideriamo, ad esempio, l'implementazione di un'immagine con un bordo nero. Impostando i margini dell'immagine, è possibile fare in modo che il bordo nero non sia interessato dalle modifiche delle dimensioni dell'immagine.
- Margine sinistro immagine. Dimensione della sezione periferica sinistra da escludere durante il ridimensionamento dell'immagine.
- Margine superiore immagine. Dimensione della sezione periferica superiore da escludere durante il ridimensionamento dell'immagine.
- Margine destro immagine. Dimensione della sezione periferica destra da escludere durante il ridimensionamento dell'immagine.
- Margine inferiore immagine. Dimensione della sezione periferica inferiore da escludere durante il ridimensionamento dell'immagine.
image
nine slicling
nineslicing
slicing
Fornire un feedback