Configurare un trend

Configurare l'origine dei dati da visualizzare nell'oggetto Trend. Aggiungere una penna per ciascun punto di dati che si desidera disegnare sul grafico di trend. Quando si ricavano i trend dei dati storici da un database, viene tracciata una linea di trend tra i punti quando il logger non sta acquisendo i dati.
  1. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo che conterrà l'oggetto
    Trend
    e selezionare
    Nuovo
    Controlli dati
    Trend
    .
  2. In
    Proprietà
    , in
    Modalità
    , selezionare:
    • Normale
      . La modalità predefinita dei grafici dei trend. Navigare e ingrandire il grafico dei trend.
    • Traccia
      . Aggiungere tracciati temporali al grafico per contrassegnare punti di dati significativi.
    • Intervallo
      . Selezionare, spostare e ridimensionare gli intervalli di tempo sul grafico delle tendenze.
    SUGGERIMENTO: Gli oggetti trend espongono i metodi
    Cancella tracce temporali
    e
    Cancella intervalli temporali
    . Per rimuovere i tracciati temporali e gli intervalli temporali dal grafico delle tendenze, è possibile associare questi metodi agli eventi pulsante. Per ulteriori informazioni, vedere Aggiungere un metodo a un evento esistente.
  3. In
    Proprietà
    , procedere in uno dei modi seguenti:
    • Creare un collegamento dinamico tra la proprietà
      Modello
      e un nodo di progetto. Si ottengono valori di attributi o proprietà di tutti i nodi figlio diretti.
      Ad esempio, selezionare la cartella
      Modello
      con oggetti che contengono dati. Per ulteriori informazioni, vedere Nodi di progetto.
    • Creare un collegamento dinamico tra la proprietà
      Modello
      e un oggetto database. In questo modo si ottengono i dati contenuti nelle tabelle di database.
      Ad esempio, selezionare un oggetto database Incorporato, ODBC o InfluxDB. Per ulteriori informazioni, vedere Database.
    Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
    SUGGERIMENTO: Per configurare le penne di trend e i trend per i dati del logger dei dati, da
    Vista progetto
    , trascinare un logger dei dati nel trend nell'editor. È anche possibile trascinare il logger dei dati nel
    Modello
    di trend in
    Proprietà
    .
  4. (Opzionale) Specificare il tipo degli elementi da visualizzare nell'oggetto impostando
    ItemKind
    .
    SUGGERIMENTO:
    La proprietà
    ItemKind
    viene impostata automaticamente con il tipo di oggetto/variabile riconosciuto tra i nodi figlio.
    Per esempio, se il modello è basato su un nodo cartella che contiene diverse istanze di un tipo di oggetto
    Motor
    ,
    ItemKind
    viene automaticamente impostato con il riferimento al tipo
    Motor
    . In questo caso, i valori visualizzati sono gli attributi o le proprietà di istanze diverse (
    Motor1
    ,
    Motor2
    ,
    Motor3
    e così via).
  5. (Opzionale) In
    Query
    , immettere una query SQL standard per filtrare gli elementi ottenuti da un database o dai nodi del progetto come specificato in
    Modello
    .
    Per ulteriori informazioni, vedere Query SQL.
    Ad esempio:
    SELECT * FROM Model WHERE SPEED > 40
    SELECT * FROM "DataLogger1" WHERE Speed > 40
  6. (Opzionale) In
    Tempo di aggiornamento
    , specificare il tempo di campionamento.
  7. (Opzionale) In
    Fuso orario di riferimento
    , specificare il fuso orario della data e dell'ora sull'asse X.
  8. In
    Penne
    , associare
    PennaDiTrend
    #
    all'origine dati della penna.
    Tipo di dati
    Origine dati
    Valori in tempo reale di una variabile specifica
    Collegamento dinamico a una variabile.
    Valori in tempo reale campionati da un logger dei dati
    Collegamento dinamico alla proprietà
    Ultimo valore
    di un logger dei dati.
    Valori storici delle variabili archiviati in un database
    Il nome della colonna di interesse in un database.
    Non creare un collegamento dinamico alla colonna di interesse nel database. Specificare invece il nome della colonna.
  9. (Opzionale) Configurare le proprietà delle penne:
    • Spessore
      . Spessore del tratto della penna.
    • Titolo
      . Titolo della penna.
    • Colore
      . Colore del tratto della penna.
    • Abilitato
      . Mostra o nasconde la penna.
  10. (Opzionale) Per aggiungere una soglia a una penna, accanto a
    Soglie
    , selezionare
    Add
    e configurare le proprietà della
    Soglia
    #
    :
    • Valore
      . Posizione della linea di soglia sull'asse Y.
    • Colore
      . Colore della linea di soglia.
    • Spessore
      . Spessore della linea di soglia.
  11. (Opzionale) Per aggiungere una penna, accanto a
    Penne
    , selezionare
    Add
    e ripetere 8.
  12. (Opzionale) Aggiungere un asse Y facendo clic con il pulsante destro del mouse su
    PennaDiTrend
    e selezionando
    YAxis
    .
    SUGGERIMENTO: L'aggiunta di più assi Y a penne di trend è utile per visualizzare gli stessi dati in scale diverse. È possibile controllare la scala impostando le proprietà
    Valore massimo
    e
    Valore minimo
    .
  13. (Opzionale) Configurare le proprietà dell'asse X:
    • Interattivo
      . Rende l'asse X interattivo a runtime.
      Applicabile solo alla
      Modalità trend
      Normale
      .
    • Data e ora
      . Data e ora visualizzate nell'asse X a runtime. Il valore predefinito è l'ora corrente.
    • Posizionamento
      . Se si specificano
      Data e Ora
      , è possibile impostare la posizione dell'asse X su:
      • A sinistra
        . Visualizza la data e l'ora specificate a sinistra dell'asse X.
      • A destra
        . Visualizza la data e l'ora specificate a destra dell'asse X.
      • Al centro
        . Visualizza la data e l'ora specificate al centro dell'asse X.
    • Seguire
      . Fa scorrere automaticamente l'asse X con l'avanzare del tempo a runtime.
    • Finestra temporale
      . Intervallo di tempo mostrato dal trend (in millisecondi).
  14. (Opzionale) Configurare le proprietà degli assi Y:
    • Scalatura automatica
      . Scala l'asse Y a runtime in base ai valori minimo e massimo.
    • Interattivo
      . Rende interattivo l'asse Y.
    • Valore minimo
      . Valore minimo visualizzato sull'asse Y.
    • Valore massimo
      . Valore massimo visualizzato sull'asse Y.
  15. (Opzionale) Aggiungere il metodo
    Aggiorna
    dell'oggetto
    Trend
    a un evento.
    Ad esempio, associare il metodo
    Aggiorna
    all'
    Evento MouseClick
    di un oggetto
    Pulsante
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal