Configurare un grafico istogramma

Configurare un oggetto
Grafico istogramma
per ottenere i dati da un nodo del progetto o da un database.
  1. In
    Vista progetto
    , in
    UI
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su un contenitore, quindi selezionare
    Nuovo
    Controlli dati
    Grafico istogramma
    .
  2. In
    Proprietà
    , procedere in uno dei modi seguenti:
    • Creare un collegamento dinamico tra la proprietà
      Modello
      e un nodo di progetto. Si ottengono valori di attributi o proprietà di tutti i nodi figlio diretti.
      Ad esempio, selezionare la cartella
      Modello
      con oggetti che contengono dati. Per ulteriori informazioni, vedere Nodi di progetto.
    • Creare un collegamento dinamico tra la proprietà
      Modello
      e un oggetto database. In questo modo si ottengono i dati contenuti nelle tabelle di database.
      Ad esempio, selezionare un oggetto database Incorporato, ODBC o InfluxDB. Per ulteriori informazioni, vedere Database.
    Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
  3. (Opzionale) Specificare il tipo degli elementi da visualizzare nell'oggetto impostando
    ItemKind
    .
    SUGGERIMENTO:
    La proprietà
    ItemKind
    viene impostata automaticamente con il tipo di oggetto/variabile riconosciuto tra i nodi figlio.
    Per esempio, se il modello è basato su un nodo cartella che contiene diverse istanze di un tipo di oggetto
    Motor
    ,
    ItemKind
    viene automaticamente impostato con il riferimento al tipo
    Motor
    . In questo caso, i valori visualizzati sono gli attributi o le proprietà di istanze diverse (
    Motor1
    ,
    Motor2
    ,
    Motor3
    e così via).
  4. (Opzionale) In
    Query
    , immettere una query SQL standard per filtrare gli elementi ottenuti da un database o dai nodi del progetto come specificato in
    Modello
    .
    Per ulteriori informazioni, vedere Query SQL.
    Ad esempio:
    SELECT * FROM Model WHERE SPEED > 40
    SELECT * FROM "DataLogger1" WHERE Speed > 40
  5. Configurare le etichette del grafico creando un collegamento dinamico tra
    Etichetta
    e un argomento variabile come
    @BrowseName
    .
  6. (Opzionale) In
    Valore
    creare un collegamento dinamico tra un valore di proprietà pertinente.
    Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal