Configurare una combo box

Configurare una combo box per ottenere i dati da un nodo di progetto o da un database.
  1. In
    Vista progetto
    , in
    UI
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su un contenitore, quindi selezionare
    Nuovo
    Controlli dati
    Combo box
    .
  2. In
    Proprietà
    , procedere in uno dei modi seguenti:
    • Creare un collegamento dinamico tra la proprietà
      Modello
      e un nodo di progetto. Si ottengono valori di attributi o proprietà di tutti i nodi figlio diretti.
      Ad esempio, selezionare la cartella
      Modello
      con oggetti che contengono dati. Per ulteriori informazioni, vedere Nodi di progetto.
    • Creare un collegamento dinamico tra la proprietà
      Modello
      e un oggetto database. In questo modo si ottengono i dati contenuti nelle tabelle di database.
      Ad esempio, selezionare un oggetto database Incorporato, ODBC o InfluxDB. Per ulteriori informazioni, vedere Database.
    Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
  3. (Opzionale) Specificare il tipo degli elementi da visualizzare nell'oggetto impostando
    ItemKind
    .
    SUGGERIMENTO:
    La proprietà
    ItemKind
    viene impostata automaticamente con il tipo di oggetto/variabile riconosciuto tra i nodi figlio.
    Per esempio, se il modello è basato su un nodo cartella che contiene diverse istanze di un tipo di oggetto
    Motor
    ,
    ItemKind
    viene automaticamente impostato con il riferimento al tipo
    Motor
    . In questo caso, i valori visualizzati sono gli attributi o le proprietà di istanze diverse (
    Motor1
    ,
    Motor2
    ,
    Motor3
    e così via).
  4. (Opzionale) In
    Query
    , immettere una query SQL standard per filtrare gli elementi ottenuti da un database o dai nodi del progetto come specificato in
    Modello
    .
    Per ulteriori informazioni, vedere Query SQL.
    Ad esempio:
    SELECT * FROM Model WHERE SPEED > 40
    SELECT * FROM "DataLogger1" WHERE Speed > 40
  5. (Opzionale) Da
    Modalità
    , selezionare la variante della combo box:
    • Normale
      . Selezionare gli elementi esistenti.
    • Normale con ricerca testuale
      . Selezionare gli elementi esistenti o immettere i nomi completi degli elementi esistenti.
    • Modificabile
      . Selezionare gli elementi esistenti o immettere i nomi completi degli elementi esistenti. Per creare nuovi elementi, immettere nuovi nomi di elementi.
  6. (Opzionale) Creare un collegamento dinamico tra l'
    Elemento selezionato
    e l'elemento da selezionare per impostazione predefinita.
    Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
  7. (Opzionale) Impostare
    Permetti deselezione
    su
    Vero
    per abilitare la cancellazione degli elementi selezionati nell'oggetto.
  8. (Opzionale) In
    Eventi
    , associare
    Selezione modificata
    con il metodo
    Aggiorna
    .
    Gli elementi contenuti nell'oggetto si aggiornano ogni volta che si interagisce con l'oggetto.
  9. (Opzionale) Ordinare gli elementi impostando i valori
    Direzione ordinamento
    e
    Ordina per
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal