Configurare un layout scalato

Per configurare un layout scalato, aggiungere un oggetto layout scalato e oggetti figli, quindi modificare le proprietà del layout scalato.
  1. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo che conterrà l'oggetto layout scalato e selezionare
    Nuovo
    Contenitori
    Layout scalato
    .
    Ad esempio, aggiungere il layout scalato in
    MainWindow (type)
    .
  2. (Opzionale) Passare il puntatore del mouse sul layout scalato, selezionare
    Edit
    e immettere un nome personalizzato per l'oggetto.
  3. Aggiungere o spostare oggetti grafici figlio sotto il layout scalato.
    Per ulteriori informazioni su come spostare gli oggetti grafici, vedere Spostare un nodo.
    Ad esempio, aggiungere pulsanti sotto il layout griglia per creare una griglia di pulsanti. Vedere Pulsante.
  4. In
    Vista progetto
    , fare doppio clic sull'oggetto layout scalato e, in
    Proprietà
    , compilare:
    • Modalità riempimento
      . Selezionare
      Adatta
      per mantenere il rapporto di aspetto originale degli oggetti figli quando si ridimensiona l'oggetto layout scalato; selezionare
      Allarga
      per ignorare il rapporto di aspetto degli oggetti figli quando si ridimensiona l'oggetto layout scalato.
    • Ridimensionamento font
      . Ridimensionare le dimensioni font degli oggetti figli mentre si ridimensiona il contenitore layout scalato.
    • Allineamento orizzontale
      . Impostare su
      Allarga
      per ridimensionare orizzontalmente il layout scalato quando il contenitore padre viene ridimensionato.
    • Allineamento verticale
      . Impostare su
      Allarga
      per ridimensionare verticalmente l'oggetto layout scalato quando il contenitore padre viene ridimensionato.
    • Larghezza originale
      e
      Altezza originale
      . Determina la dimensione iniziale dell'oggetto layout scalato.
      IMPORTANTE: Le proprietà
      Larghezza originale
      e
      Altezza originale
      sono visibili solo se si fa doppio clic sull'oggetto layout scalato in
      Vista progetto
      .
      SUGGERIMENTO: È inoltre possibile regolare
      Larghezza originale
      e
      Altezza originale
      ridimensionando il contenitore del layout scalato nell'editor.
    • (Opzionale)
      Margine sinistro
      ,
      Margine superiore
      ,
      Margine destro
      ,
      Margine inferiore
      . Impostare i margini per l'oggetto layout scalato.
Per un esempio di implementazione del layout scalato, vedere Layout scalato
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal