Configurare una casella di selezione

Aggiungere un oggetto casella di selezione e modificarne le proprietà.
  1. In
    Vista progetto
    , in
    UI
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su un contenitore, atto a contenere la casella di selezione, quindi selezionare
    Nuovo
    Controlli base
    Casella di selezione
    .
  2. (Opzionale) In
    Proprietà
    modificare le impostazioni della casella di selezione:
    • Valore
      . Valore iniziale. Un valore numerico o un collegamento dinamico a una variabile con un valore numerico.
      SUGGERIMENTO: Se si collega dinamicamente la proprietà
      Valore
      a una variabile e si immette un nuovo valore a runtime, il nuovo valore verrà convertito automaticamente nel tipo di dati della variabile collegata. Se, ad esempio, si crea un collegamento a una variabile di un tipo di dati UInt32 e si immette
      1.6
      nella casella di selezione, il valore immesso verrà arrotondato per eccesso a
      2.0
      .
      Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
    • Valore minimo
      . Valore minimo impostabile per la casella di selezione.
      SUGGERIMENTO: Se il valore si trova al di fuori dell'intervallo di
      Valore minimo
      e
      Valore massimo
      , il bordo della casella di selezione diventa rosso per un breve istante e il valore ritorna al valore precedente.
    • Valore massimo
      . Valore massimo impostabile per la casella di selezione.
    • Incremento
      . Valore di aumento o riduzione del valore quando si utilizzano i pulsanti per incrementare il valore.
    • Formato di input
      . Formato del valore visualizzato.
      I valori consentiti sono i seguenti:
      Numerico (Double Float Int16 Int32 Int64 Integer UInt16 UInt32 UInt64 UInteger)
      Formato
      Descrizione
      Esempio
      d
      Numerico, senza separatore delle migliaia.
      Dopo il segnaposto del formato, con un numero intero si configura il numero di posizioni decimali (senza padding).
      • d
        : -1234 ► -1234
      • d
        : 5618 ► 5618
      • d2
        : 1.234,239 ► 1234,24
      n
      Numerico, con separatore delle migliaia.
      Dopo il segnaposto del formato, con un numero intero si configura il numero di posizioni decimali (senza padding).
      • n1
        : -1234,23 ► -1.234,2
      • n2
        : 5804,236 ► 5.804,24
      • n3
        : -1234,23 ► -1.234,230
      e
      Notazione esponenziale.
      Dopo il segnaposto del formato, il numero di cifre decimali si configura con un intero.
      • e10
        : 12345,6789 ► 1,2345678900E4
      • e2
        : 2665,778 ► 2,67E3
      f
      Notazione a punto fisso.
      Dopo il segnaposto del formato, con un numero intero si configura il numero esatto di posizioni decimali.
      • f3
        : 123 ► 123,000
      • f3
        : 123,23 ► 123,230
      • f4
        : -1898300,678 ► -1.898.300,6780
      • f3
        : 123,4 ► 123,400
      p
      Percentuale.
      Dopo il segnaposto del formato, con un numero intero si configura il numero di posizioni decimali.
      • p
        : 1 ► 100%
      • p3
        : -0,397481 ► -39,748%
      x
      Notazione esadecimale.
      255 ► ff
      b
      Notazione binaria.
      107 ► 1101011
      o
      Notazione ottale.
      56 ► 70
    • Modificabile
      . Abilitare l'immissione del valore della casella di selezione con i tasti della tastiera.
      SUGGERIMENTO: Anche se
      Modificabile
      è impostato su
      Falso
      , è comunque possibile utilizzare i pulsanti della casella di selezione per aumentare o diminuire il valore della casella di selezione.
    • Pulsanti visibili
      . Visualizzare i pulsanti per aumentare o diminuire il valore.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal