Configurazione del client FTP
Per effettuare connessioni ai server FTP è necessario un client File Transfer Protocol (FTP) configurato.
Le
Librerie
contengono uno script di runtime e un widget che consentono di stabilire connessioni ai server FTP.Pacchetti richiesti
È necessario installare una versione stabile del pacchetto NuGet richiesto: FluentFTP. Vedere Pacchetti NuGet.
Script client FTP
FTPClientLogic
è uno script di runtime che espone dei metodi OPC UA per ottenere l'elenco di file ed effettuare il trasferimento dei file da/a un server FTP.I parametri configurabili includono:
- FtpServerIPAddress. Indirizzo IP del server FTP.
- FtpServerPort. Porta del server FTP.
- FtpServerUsername. Nome utente utilizzato per autenticare l'utente sul server FTP.
- FtpServerUserPassword. Password utilizzata per autenticare l'utente sul server FTP.
- OverwriteFileIfExists. Determina se un file esistente deve essere sovrascritto o meno.
- ClientCertificateFile. File di certificato pubblico del server, secondo standard X509v3 e con estensione .der. Deve essere presente nella cartellaFTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs. Se specificato, deve essere specificata anche la chiave privata. Se non specificato, viene generato automaticamente a runtime nella cartellaFTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs.
- ClientPrivateKeyFile. File di chiave privata del server, con codifica ASCII Base64 ed estensione .pem. Deve essere presente nella cartellaFTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs. Se specificato, deve essere specificato anche il certificato. Se non specificato, viene generato automaticamente a runtime nella cartellaFTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs.
- UseFtps. Determinare il protocollo da utilizzare, FTP o FTPS.
I seguenti parametri, da utilizzare come sola lettura, espongono lo stato interno del client:
- FtpClientIsRunning. Indica se il client è attualmente connesso a un server FTP.
- FtpClientOperationInProgress. Indica se il client sta eseguendo alcune operazioni, ad esempio l'elenco di file o il trasferimento di file.
I metodi esposti includono:
- ConnectFtpClient. Si connette al server FTP.
- DisconnectFtpClientSi disconnette dal server FTP.
- DownloadItem. Scarica un elemento remoto, ad esempio un file o una cartella, contenuto nel parametroremoteItemesistente nella cartellaLocalFolderPath. Tramite il parametrooverwriteItemIfExistsè possibile determinare se eventuali file esistenti devono essere sovrascritti o meno.
- UploadItem. Carica l'elemento locale, come un file o una cartella, contenuto nel parametrolocalItemPathnella cartellaremoteFolderPath. Tramite il parametrooverwriteItemIfExistsè possibile determinare se eventuali file esistenti devono essere sovrascritti o meno.
Widget client FTP
FTPClientWidget
consente di elencare e trasferire file da e verso un server FTP mediante un'interfaccia grafica.I parametri configurabili includono:
- ServerIPAddress. Indirizzo IP del server FTP.
- FtpServerPort. Porta del server FTP.
- Username. Nome utente per l'autenticazione sul server FTP.
- Password. Password dell'utente per l'autenticazione sul server FTP.
- ClientCertificateFile. File di certificato pubblico del server, secondo standard X509v3 e con estensione.der. Deve essere presente nella cartellaFTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs. Se specificato, deve essere specificata anche la chiave privata. Se non specificato, viene generato automaticamente a runtime nella cartellaFTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs.
- ClientPrivateKeyFile. File di chiave privata del server, con codifica ASCII Base64 ed estensione.pem. Deve essere presente nella cartellaFTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs. Se specificato, deve essere specificato anche il certificato. Se non specificato, viene generato automaticamente a runtime nella cartellaFTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs.
- UseFtps. Determinare il protocollo da utilizzare, FTP o FTPS.
- ExtensionFilter. Imposta uno o più filtri per visualizzare solo i file con determinate estensioni. Per specificare più di un'estensione, separare le estensioni con;. Ad esempio, utilizzare.txt;.csvper visualizzare solo i file con estensioni.txte.csv. Utilizzare.per visualizzare i file di tutte le estensioni.
- ShowHiddenFiles. Consente di specificare se mostrare o meno i file nascosti. Questa impostazione non si applica sui file system remoti dei server FTP Windows.
- StartLocalFilesystemPath. Specifica la cartella iniziale per navigazione nel file system locale.
- AccessFullFilesystem. Determina se consentire di navigare in tutto il file system. Questa opzione è supportata solo per sistemi Windows e Ubuntu. In questi casi è possibile sfogliare a partire dalla cartella root dei dischi su Windows e dalla cartella/(root) su Linux.
- AccessLocalNetworkDrives. Visualizza le unità di rete mappate utilizzando questa impostazione quandoAccessFullFilesystemè abilitato nel sistema operativo Windows.
ftp client
Fornire un feedback