Creare un'Immagine SVG avanzata

Prerequisiti
Scaricare l'immagine star_rectangle.zip.
  1. Per creare un'Immagine SVG avanzata
  2. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su
    MainWindow (type)
    e selezionare
    Nuovo
    Disegni
    Immagine SVG avanzata
    .
  3. Fare doppio clic su
    MainWindow (type)
    .
  4. Fare doppio clic sull'immagine
    Image placeholder
    vuota nel canvas.
  5. Selezionare
    Importa file
    .
  6. In
    Importa file
    , selezionare il file da importare, quindi scegliere
    Seleziona
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal