Aggiungere un pannello dinamico e di una NetLogic

Aggiungere un pannello dinamico e di una NetLogic

Creare un pannello dinamico e aggiungere la NetLogic Cambia pagina da tag.
  1. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su
    MainWindow (type)
    e selezionare
    Nuovo
    Contenitori
    Pannello dinamico
    .
  2. Dalla barra degli strumenti, selezionare
    Librerie
    .
  3. In
    Librerie
    , cercare
    Change Page From Tag
  4. In
    Componenti
    trascinare
    Cambia pagina da tag
    a
    MainWindow (type)
    .
  5. In
    Proprietà
    :
    1. Creare un collegamento dinamico tra
      PanelLoader
      e
      ProjectName
      UI
      MainWindow (type)
      PannelloDinamico1
      .
    2. Creare un collegamento dinamico tra
      PageChangeTag
      e
      ProjectName
      Modello
      Variabile1
      .
    3. Creare un collegamento dinamico tra
      ScreensFolder
      e
      ProjectName
      UI
      Pagine
      .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal