Aggiungere un evento cambiamento del valore di una variabile

Aggiungere e configurare un evento di cambiamento del valore della variabile per visualizzare una finestra di dialogo quando il valore di una variabile cambia.
SUGGERIMENTO: Invece di utilizzare un evento di cambiamento, è anche possibile configurare un evento di transizione. Per ulteriori informazioni sugli eventi, vedere Eventi.
  1. In
    Vista progetto
    , selezionare
    MainWindow (type)
    .
  2. In
    Eventi
    selezionare
    Add
    e selezionare
    ProjectName
    Modello
    Variable1Changed
    VariableValueChangedEvent (type)
  3. Accanto a
    Variable1Changed/VariableValueChangedEvent
    , selezionare
    Add
    , quindi selezionare
    Comandi
    Comandi UI
    Apri finestra di dialogo
    .
  4. In
    Metodo
    Argomenti metodo
    , creare un collegamento dinamico tra
    Finestra di dialogo
    e
    ProjectName
    UI
    Finestre di dialogo
    FinestraDiDialogo1 (type)
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal