Aggiungere una casella di selezione

Creare una variabile e una casella di selezione per controllare il valore che determina se visualizzare o meno un pannello.
SUGGERIMENTO: Invece di aggiungere una variabile e una casella di selezione, è possibile configurare un driver di comunicazione e importare un valore di variabile da un controller. Per ulteriori informazioni, vedere Driver di comunicazione.
  1. Aggiungere e configurare una variabile per il valore della casella di selezione:
    1. In
      Vista progetto
      , fare clic con il pulsante destro del mouse su
      Modello
      e selezionare
      Nuovo
      Variabile
      .
    2. In
      Proprietà
      , fare clic con il pulsante destro del mouse su
      Variabile 1
      e selezionare
      Nuovo
      Evento su cambiamento
      .
      SUGGERIMENTO: Anziché utilizzare un evento di cambiamento, è anche possibile configurare un evento su transizione. Per ulteriori informazioni sugli eventi, vedere Eventi.
  2. Aggiungere una casella di selezione e collegare il valore della casella di selezione alla variabile:
    1. In
      Vista progetto
      , fare clic con il pulsante destro del mouse su
      MainWindow (type)
      e selezionare
      Nuovo
      Controlli base
      Casella di selezione
      .
    2. In
      Proprietà
      , creare un collegamento dinamico tra
      Valore
      e
      ProjectName
      Modello
      Variabile1
      .
      Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal