Sviluppare un allarme di modifica della temperatura
Sviluppare un allarme che segnala quando la temperatura supera un valore impostato.
Esempio di applicazione

NOTA:
Scaricare un progetto di esempio:
TemperatureChangeAlarm.zipPrerequisiti
- Per sviluppare il progetto
- Disporre gli elementi dell'interfaccia.
- Salvare il progetto.
Esempio di progettazione dell'applicazione

Selezionare
per eseguire il progetto utilizzando l'emulatore client per testare il progetto. Per eseguire il progetto su un client remoto, vedere Aggiungere un dispositivo target.
Esegui
Fornire un feedback