Avviare il debug sulla macchina remota
Trasferire l'applicazione di runtime sulla macchina remota e avviare il processo di debug nella macchina di sviluppo.
Prerequisiti
- Per avviare il debug sulla macchina remota
- Dalla barra degli strumenti principale, selezionareApri Soluzione .NET.Viene aperto l'editor di codice esterno predefinito.SUGGERIMENTO: Rockwell Automation consiglia di utilizzareVisual Studio®2022 oVisual Studio Codecome editor di codice predefinito. Alcune funzioni di assistenza allo sviluppo potrebbero non essere disponibili quando si utilizza un editor di codice diverso.
- DaFactoryTalk Optix Studio, trasferireFTOptixApplicational dispositivo target.Per ulteriori informazioni, vedere Trasferire un'applicazione FactoryTalk Optix.
- InVisual Studio, configurare e avviare il processo di debug.Collegare al processo con queste impostazioni:
- ConnectionType. Predefinito.
- ConnectionTarget. Il nome e la porta ottenuti durante l'esecuzione di Preparare il computer remoto per il debug.
- Available Process. FTOptixRuntime.exe.
Fornire un feedback