- Manuale introduttivo
- Creare progetti
- Oggetti grafici
- Oggetti grafici predefiniti
- Sessioni e impostazioni locali
- Riferimenti a oggetti e variabili
- Estensione dei progetti
- NetLogic
- Riferimento API C#
- Esercitazioni
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sugli oggetti grafici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sulle NetLogic
- Esercitazione su OPC UA
Eseguire il debug locale delle NetLogic con Visual Studio Code
Eseguire il debug di un progetto locale con NetLogic di fase di progettazione e di runtime utilizzando
Visual Studio Code®
.Prerequisiti
- Scaricare, installare e impostareVisual Studio Codecome editor di codice predefinito. Vedere Impostare l'editor di codice predefinito.
- Installare l'estensione C# perVisual Studio Code: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-dotnettools.csharp.
- Ulteriori informazioni sul debug inVisual Studio Code. Vedere Debug in Visual Studio Code.
- Per eseguire il debug locale delle NetLogic con Visual Studio Code
- Dalla barra degli strumenti principale, selezionareApri Soluzione .NET.Si apreVisual Studio Code.
- Per uno dei seguenti casi:
- Eseguire il debug di una NetLogic di runtime. EseguireApplicazione FactoryTalk Optixquindi, inVisual Studio Code, selezionareAttach to FTOptixRuntime (NetSolution). Vedere Trasferire un'applicazione FactoryTalk Optix.
- Esegue il debug di una NetLogic di fase di progettazione. InVisual Studio Code, usareAttach to FTOptixStudio (NetSolution)e quindi eseguire la NetLogic di fase di progettazione. Vedere Eseguire una NetLogic in fase di progettazione.
- Interrompere il processo di debug, modificare il codice e ripetere la procedura.
Fornire un feedback