Aggiungere un Client MQTT

Aggiungere un Client MQTT

Configurare un nodo client MQTT per abilitare la connessione con il Broker MQTT. Per pubblicare e sottoscrivere al Broker MQTT è necessario creare il nodo Publisher MQTT e/o il nodo Subscriber MQTT
  1. In Vista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse su
    MQTT
    , selezionare
    Nuovo
    , quindi selezionare
    Client MQTT
    .
  2. In , configurare le impostazioni del
    Client MQTT
    :
    Indirizzo broker
    L'indirizzo del broker a cui connettersi.
    Porta
    Numero della porta di comunicazione.
    ClientID
    Identificativo del client univoco sul server.
    SSL/TLS abilitato
    Abilitazione della connessione sicura tra Client MQTT e Broker MQTT FT Optix. Una volta attivata, viene utilizzato il protocollo 'mqtts'.
    Convalida del certificato del broker
    Attiva/disattiva il processo di convalida del certificato del broker MQTT. Durante il processo di verifica del certificato SSL, il client MQTT FT Optix controlla la firma digitale del certificato del broker per assicurarsi che sia stato emesso da un'autorità di certificazione (CA) attendibile. Il client verifica inoltre che il certificato non sia scaduto.
    File del certificato CA
    Un certificato dell'autorità di certificazione che ha firmato il certificato del server sul Broker MQTT. È necessario una volta attivato SSL/TLS per stabilire una connessione sicura con il broker. Deve essere presente nella cartella
    \FactoryTalk Optix\Projects\ProjectName\ProjectFiles\PKI\Own\Certs
    .
    File di certificato client
    Certificato client MQTT FT Optix. Un certificato client identifica il client proprio come il certificato server identifica il server. Se questa proprietà rimane vuota, viene usato solo il certificato del broker per l'autenticazione. Deve essere presente nella cartella
    \FactoryTalk Optix\Projects\ProjectName\ProjectFiles\PKI\Own\Certs
    .
    File di chiave privata client
    Chiave privata del client MQTT FT Optix. Deve essere presente nella cartella
    \FactoryTalk Optix\Projects\ProjectName\ProjectFiles\PKI\Own\Certs
    .
    Tipo identità utente
    Specificare l'utente quando si accede al broker MQTT:
    • Anonimo (predefinito): non viene eseguito nessun accesso, si accede al server come utente anonimo
    • Nome utente/password: specificare una combinazione di nome utente e password per il login.
Nella cartella
MQTT
della
Vista progetto
viene visualizzato l'oggetto
Client MQTT
.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal