Aggiungere un Broker MQTT

Configurare un Broker MQTT per gestire la comunicazione tra subscriber e publisher.
  1. In , fare clic con il pulsante destro del mouse su
    MQTT
    , selezionare
    Nuovo
    , quindi selezionare
    Broker MQTT
    .
  2. In , configurare le impostazioni del
    Broker MQTT
    :
    Porta listener
    È richiesto il numero di porta su cui ascoltare. Se viene utilizzata questa variabile e non viene fornita nessuna porta, il listener predefinito non verrà avviato.
    L'impostazione predefinita per
    FactoryTalk Optix
    è un listener singolo con una sola configurazione comune.
    Connessioni max
    Il numero massimo di connessioni client consentite, espresso come valore a numero intero, fino a 25.
    Messaggi in transito max
    Il numero massimo di messaggi QoS 1 e 2 attualmente in transito per client. Sono inclusi i messaggi che hanno superato parzialmente l'handshake e sono stati tentati di nuovo. L'impostazione 0 indica nessun numero massimo. L'impostazione 1 garantisce la consegna in ordine dei messaggi di QoS 1 e 2.
    QoS max
    La QoS massima supportata. I client che pubblicano con una QoS superiore al massimo verranno disconnessi.
    Messaggi in coda max
    Numero massimo di messaggi QoS 1 e 2 in coda per client, esclusi i messaggi attualmente in transito (in fase di elaborazione da parte del broker). Non è consigliabile impostare il valore su 0 per nessun numero massimo.
    Limite dimensione messaggio
    Questa opzione imposta la dimensione massima del messaggio consentita dal broker. I messaggi ricevuti che superano questa dimensione non verranno accettati dal broker. Il valore predefinito è 0, il che significa che vengono accettati tutti i messaggi MQTT validi. MQTT impone una dimensione massima di 268.435.455 byte.
    Mantenimento disponibile
    Impostare su
    falso
    per disabilitare il supporto dei messaggi mantenuti. Se un client pubblica un messaggio con il bit di mantenimento impostato, verrà disconnesso se il supporto viene disabilitato.
    Richiedi certificato client
    Per impostazione predefinita, un ascoltatore abilitato per TLS funzionerà in modo simile a un server Web abilitato per https. Il server ha un certificato firmato da una CA e il client verificherà che si tratti di un certificato attendibile. L'obiettivo generale è la crittografia del traffico di rete. Se si imposta require_certificate su vero, il client dovrà fornire un certificato valido per connettersi alla rete. Questo consente di controllare l'accesso al broker al di fuori dei meccanismi previsti da MQTT.
    File del certificato CA
    Definisce il percorso di un file contenente i certificati CA. Questi certificati verranno considerati attendibili durante il controllo dei certificati client in entrata. Nel caso di catena CA, si presume che
    cpath
    sia codificato come
    \ProjectFiles\PKI\Own\Certs
    File di certificato broker
    Percorso del certificato del server con codifica PEM.
    File di chiave privata broker
    Percorso del file chiave con codifica PEM.
Nella cartella
MQTT
della
Vista progetto
viene visualizzato l'oggetto broker MQTT configurato.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal