Configurare un grafico XY

Configurare un grafico XY per visualizzare i dati.
  1. In
    Vista progetto
    , in
    UI
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su un contenitore, quindi selezionare
    Nuovo
    Controlli dati
    Grafico XY
    .
  2. (Opzionale) In
    Proprietà
    , impostare:
    • Zoom
      . Il livello di zoom del grafico.
    • X centro
      . Coordinata X rispetto alla quale centrare il grafico.
    • Y centro
      . Coordinata Y rispetto alla quale centrare il grafico.
    • Legenda visibile
      . Mostra o nasconde la legenda delle penne.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal