Configurare un pannello di navigazione

Configurare un pannello di navigazione

Configurare un pannello di navigazione tramite i riferimenti agli oggetti del pannello come schede.
  1. In
    Vista progetto
    , in
    UI
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su un contenitore e selezionare
    Nuovo
    Contenitori
    Pannello di navigazione
    .
  2. In
    Vista progetto
    , fare doppio clic sul pannello di navigazione.
    Il pannello di navigazione viene visualizzato nell'editor.
  3. Creare i tipi di
    Pannello
    a cui si desidera fare riferimento come schede nel pannello di navigazione.
    Per ulteriori informazioni, vedere Creare un tipo di oggetto grafico.
  4. Da
    Vista progetto
    trascinare i tipi di pannello nel pannello di navigazione nell'editor.
    Man mano che si rilasciano i tipi di pannello nel pannello di navigazione nell'editor, viene visualizzata l'anteprima del primo pannello e delle schede di navigazione. In
    Proprietà
    , il
    Pannello
    viene popolato automaticamente.
  5. (Opzionale) In
    Proprietà
    creare un collegamento dinamico tra l'
    Indice della scheda corrente
    e la logica dell'applicazione che controlla la scheda selezionata.
    Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
    SUGGERIMENTO: L'indice delle schede inizia da 0, che è il valore predefinito. Il valore 0 di indice indica la prima scheda.
  6. (Opzionale) In
    Proprietà
    , in
    Pannello#
    , impostare le proprietà per ciascuna scheda del pannello di navigazione:
    • Titolo
      . Titolo della scheda del pannello di navigazione.
    • Percorso immagine
      . Percorso dell'immagine che sovrascrive il titolo del pannello. Per la piena integrazione dell'immagine con l'interfaccia utente, utilizzare immagini piatte di dimensione corretta con sfondo trasparente.
    • Abilitato
      . Consente l'interazione con la scheda sul dispositivo. Ha come valore predefinito Vero.
    • Visibile
      . Rende visibile la scheda. Ha come valore predefinito Vero.
  7. (Opzionale) In
    Proprietà
    , in
    Pannello dinamico collegato
    , creare un collegamento dinamico al pannello dinamico da collegare.
    Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
    SUGGERIMENTO: Collegando un pannello dinamico viene visualizzato il contenuto delle schede del pannello di navigazione nel pannello dinamico.
  8. (facoltativo) In
    Aspetto
    , impostare le proprietà del pannello:
    • Visibile
      . Rende visibile il pannello. Ha come valore predefinito Vero.
    • Abilitato
      . Consente l'interazione con il pannello sul dispositivo. Ha come valore predefinito Vero.
    • Opacità
      . Imposta l'opacità del pannello. Il valore predefinito è 100, che significa nessuna opacità.
    • Rotazione
      . Ruota il pannello rispetto al suo centro. I valori positivi ruotano il pannello in senso orario.
    • Elemento da muovere
       Rende il pannello spostabile a runtime. Per ulteriori informazioni, vedere Rendere mobile un oggetto grafico.
    • Posizione delle schede
      . Determina la posizione delle schede del pannello o nasconde le schede.
    • Larghezza schede
      . Larghezza scheda in pixel.
    • Altezza schede
      . Altezza scheda in pixel.
    • Aspetto
      . Aspetto del pannello di navigazione.
    • Stile
      . Stile grafico del pannello di navigazione. Per ulteriori informazioni, vedere Fogli di stile.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal