Pulsante di commutazione

Genera eventi per eseguire metodi. Include un evento valore modificato.

Eventi

Usare questi eventi pulsante per attivare i metodi:
Evento
È generato a runtime quando
Valore modificato
  • Un oggetto viene cliccato o toccato, quindi rilasciato.
  • Un oggetto viene cliccato o toccato.
Evento MouseClick
Un oggetto viene cliccato o toccato, quindi rilasciato.
Evento MouseDown
Un oggetto viene cliccato o toccato.
Evento MouseUp
Il clic o il tocco dell'oggetto viene rilasciato.

Esempio

Pulsante di commutazione predefinito
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal