Indicatore lineare
Imposta o visualizza un valore numerico intero compreso in un intervallo di valori possibili.
Caso d'uso
Impostare e visualizzare il valore di una variabile analogica entro un valore minimo e massimo.
SUGGERIMENTO:
Utilizzare la proprietà
Tooltip
per mostrare o nascondere la visualizzazione del valore sopra il punto di selezione nell'indicatore. Utilizzare la proprietà Zona di avviso
per visualizzare intervalli specifici di valori in diversi colori.Esempio
Indicatore lineare con due zone di avviso definite

indicatore lineare
Fornire un feedback