Sviluppare un indicatore lineare con vincoli

Sviluppare un'interfaccia che consente di modificare il valore corrente, il valore massimo e il valore minimo di una variabile.
NOTA:
Scaricare un progetto di esempio:
ConstrainedLinearGauge.zip
Prerequisiti
Selezionare
Esegui
per eseguire il progetto utilizzando l'emulatore client per testare il progetto. Per eseguire il progetto su un client remoto, vedere Aggiungere un dispositivo client.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal