Creare un pulsante che arresti il sistema host

Aggiungere un pulsante che arresta il sistema operativo host sul quale viene eseguita l'
Applicazione FactoryTalk Optix
.
IMPORTANTE: Premendo
Arresta sistema
,
si arresta immediatamente il sistema operativo host
sul quale viene eseguita l'
Applicazione FactoryTalk Optix
.
  1. Nel riquadro
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su
    MainWindow (type)
    e selezionare
    Nuovo
    Controlli base
    Pulsante
    .
  2. Passare il puntatore del mouse sul pulsante, selezionare
    Edit
    e immettere
    ShutDownSystemButton
    .
  3. In
    Proprietà
    , impostare
    Testo
    su
    SHUT DOWN HOST SYSTEM
    .
  4. In
    Eventi
    , accanto all'
    Evento MouseClick
    , selezionare
    Add
    e selezionare
    ProjectName
    NetLogic
    ShutDownSystemNetLogic
    SystemShutDown
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal