Sviluppare una soluzione per l'importazione di oggetti

Questo script di fase di progettazione crea oggetti nel progetto in base ai dati provenienti da un file
CSV
.
SUGGERIMENTO:
È possibile scaricare un progetto di esempio da:
ObjectsFromCSV.zip
Prerequisiti
Nel seguente esempio, il file
CSV
contiene informazioni relative agli allarmi e alle variabili del modello utilizzate da questi allarmi.
variable,var1,boolean variable,var2,uint32 alarm,alarm1,digital,var alarm,alarm2,analog,var2
Descrizione delle colonne
CSV
Colonna n. 1
Colonna n. 2
Colonna n. 3
Colonna n. 4
Indica se è necessario creare una variabile di progetto (parola chiave
variable
) o un allarme (parola chiave
alarm
).
Indica il nome del nodo da creare.
Indica il tipo di dati da utilizzare per creare la variabile:
  • Digitale (parola chiave
    digital
    )
  • Limite (parola chiave
    analog
    )
Indica la variabile a cui puntare l'allarme.
SUGGERIMENTO: Il file
CSV
fa parte del progetto di esempio. È anche possibile scaricare il file
CSV
singolarmente da: alarms.csv
  1. Per sviluppare il progetto
  2. Salvare il progetto.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal