Sviluppare una soluzione che campiona e archivia dati periodicamente

Creare un'applicazione che campioni periodicamente il valore di una variabile e archivi i dati in un database interno.
Esempio di applicazione
NOTA:
Scaricare un progetto di esempio:
PeriodicallySamplingStoring.zip
Prerequisiti
  1. Per sviluppare il progetto
  2. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su
    Modello
    e selezionare
    Nuovo
    Variabile
    .
  3. Creare un logger dei dati periodico con un database interno che monitori la variabile. Vedere Aggiungere un logger dei dati.
  4. Disporre gli elementi dell'interfaccia.
  5. Salvare il progetto.
Esempio di progettazione dell'applicazione
Selezionare
Esegui
per eseguire il progetto utilizzando l'emulatore client per testare il progetto. Per eseguire il progetto su un client remoto, vedere Aggiungere un dispositivo client.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal