Creare un allarme

Creare un allarme esclusivo a livello che avvisa del superamento di una data temperatura.
  1. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su
    Allarmi
    e selezionare
    Nuovo
    Allarme esclusivo a livello
    .
  2. In
    Proprietà
    , impostare
    Limite alto
    su
    60
    .
  3. Impostare
    Conferma automatica
    su
    Vero
  4. Impostare
    Messaggio
    su
    Maximum temperature exceeded
  5. Creare un collegamento dinamico tra
    Variabile di input
    e
    ProjectName
    Modello
    Temperature
    .
    Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal