Riquadro Proprietà

Utilizzare il riquadro
Proprietà
per visualizzare le variabili per l'oggetto selezionato. I valori delle proprietà modificano l'aspetto e la visualizzazione dell'oggetto a runtime.

Colonne del riquadro Proprietà

Elemento
Nome
Descrizione
1
Colonna del nome delle proprietà
Navigare attraverso le proprietà disponibili per un oggetto selezionato.
Selezionare qualsiasi proprietà e iniziare a digitare il nome della proprietà da trovare.
2
Colonna del valore delle proprietà
Modificare i valori delle proprietà.
Per modificare rapidamente i valori di alcune proprietà, selezionare il valore e iniziare a digitare. I valori possono essere completati automaticamente durante la digitazione.
SUGGERIMENTO: È possibile spostarsi tra proprietà e valori, selezionandoli con il mouse o utilizzando i tasti freccia.

Pulsanti del riquadro Proprietà

Elemento
Funzione
Raggruppa in categorie
Organizza le proprietà per categoria.
Ordina alfabeticamente
Ordina le proprietà in ordine alfabetico.
Add
Aggiungi nuovo
Aggiunge una proprietà al nodo. Aggiungere un nome visualizzato, una variabile, un alias o una firma di verifica.
Nella categoria
Eventi
del riquadro
Proprietà
, questo pulsante aggiunge un evento dall'intestazione
Eventi
o da un nuovo metodo per l'evento selezionato.
Elimina
Rimuove una proprietà aggiunta dal riquadro
Proprietà
o reimposta il valore di una proprietà predefinita.
Elimina il metodo selezionato in
Eventi
. La rimozione di tutti i metodi da un evento aggiunto elimina l'evento.
Stacca vista
Scollega il riquadro dalla finestra principale.
Collega vista
Scollega il riquadro alla finestra principale.
Editor
Apri con l'editor
Apre l'editor dell'oggetto selezionato. Questo pulsante è valido solo per alcuni tipi di oggetti.

Menu contestuali del riquadro delle proprietà

Per aprire il menu contestuale delle proprietà, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della proprietà.
Menu contestuale del nome delle proprietà
Elemento
Descrizione
Nuovo
Creare proprietà figlio, variabili e alias oppure creare eventi in base alla proprietà selezionata.
Elimina
Eliminare proprietà, variabili e alias.
Copia
Copiare proprietà figlio, variabili e alias.
Incolla
Incollare proprietà figlio, variabili e alias.
Comprimi tutto
Comprimere tutti i nodi secondari di proprietà, variabili e alias.
Mostra riferimenti
Visualizzare gli oggetti o le variabili che fanno riferimento alla proprietà.
Copia percorso al nodo
Copiare il percorso delle proprietà, delle variabili e degli alias nel progetto.
Cambia regola di modellazione
Impostare la regola di modellazione:
  • Nessuno
  • Obbligatorio
  • Opzionale
Analisi modello
Visualizzare il modello informativo del progetto sotto forma di grafico. Vedere Visualizzare i grafi dei modelli informativi.
Per aprire il menu contestuale del valore delle proprietà, fare clic con il pulsante destro del mouse sul valore della proprietà.
Menu contestuale del nome delle proprietà
Elemento
Descrizione
Copia
Copiare il valore della proprietà selezionato.
Incolla
Incollare il valore della proprietà copiato nel valore della proprietà selezionata.
Reimposta valore
Ripristinare il valore predefinito della proprietà.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal