Vista progetto

La
Vista progetto
visualizza il contenuto della
Applicazione FactoryTalk Optix
in una struttura ad albero di cartelle.

Cartelle

Ogni cartella dispone di un'icona dedicata e un menu contestuale. Il menu contestuale visualizza gli oggetti che è possibile creare nella cartella. Qualsiasi sottocartella creata visualizza le stesse opzioni della cartella su cui si basa. È possibile creare più versioni di una cartella.

Pulsanti

La
Vista progetto
contiene i pulsanti per navigare nel contenuto dell'applicazione. Sono presenti alcuni pulsanti nella barra del titolo di
Vista progetto
o nell'oggetto selezionato.
Elemento
Descrizione
Indietro
Rendere attivo il riquadro selezionato in precedenza.
Avanti
Rendere attivo il riquadro selezionato successivo.
Dividi la vista progetto
Divide la
Vista progetto
in due riquadri.
Add
Aggiungi nuovo
Crea un nodo all'interno del nodo selezionato.
Elimina
Rimuove il nodo selezionato e i nodi che contiene.
Stacca vista
Scollega il riquadro dalla finestra principale.
Collega vista
Scollega il riquadro alla finestra principale.
Blocca
Blocca il nodo figlio selezionato per nasconderlo dalla
Vista progetto
. Non è possibile modificare i nodi figlio bloccati.
Sblocca
Sblocca i nodi figlio selezionati per visualizzarli in
Vista progetto
. È possibile modificare i nodi figlio sbloccati.
Editor
Apre l'oggetto selezionato nell'editor dedicato. Solo alcuni tipi di oggetti dispongono di un editor dedicato.

Barra di ricerca

Utilizzare
Cerca
in
Vista progetto
per cercare e filtrare i nodi del progetto nella struttura ad albero.
Elemento
Descrizione
Cerca
Filtra i nodi del progetto nella struttura ad albero in base alla query di ricerca.
Close
Viene visualizzato se si immette una query di ricerca. Selezionare per cancellare la query di ricerca.
Espandere il selezionatore di filtri disponibili.
Comprimere il selezionatore di filtri disponibili.
Indica i filtri attivi. Espandere o comprimere il selezionatore di filtri disponibili.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal