Oggetti

Un oggetto è un elemento che identifica un oggetto fisico come un motore o un oggetto intangibile come un allarme digitale.

Componenti degli oggetti

Un oggetto può contenere:
  • Display name
  • Descrizione
  • Variabili
  • Oggetti nidificati

Esempio di oggetto

Un motore fisico è un oggetto meccanico con caratteristiche operative specifiche come l'accelerazione, la velocità e la coppia. L'oggetto Motor nel progetto è un oggetto contenente le stesse proprietà.
Proprietà degli oggetti Motor
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal