Aggiungere una libreria di terze parti al progetto Visual Studio Code

Aggiungere una libreria .NET di terze parti modificando il file di progetto
CSPROJ
.
Prerequisiti
Impostare Visual Studio Code come editor di codice esterno predefinito. Vedere Impostare l'editor di codice predefinito.
  1. Per aggiungere una libreria di terze parti al progetto Visual Studio Code
  2. Copiare l'assembly .NET della libreria nella cartella di progetto
    ProjectFiles/NetSolution
    .
  3. Dalla barra degli strumenti principale, selezionare
    Apri Soluzione .NET
    .
    Viene aperto l'editor di codice esterno predefinito.
    SUGGERIMENTO: Rockwell Automation consiglia di utilizzare Microsoft Visual Studio 2022 o Microsoft Visual Studio Code come editor di codice predefinito. Alcune funzioni di assistenza allo sviluppo potrebbero non essere disponibili quando si utilizza un editor di codice diverso.
  4. In Visual Studio Code, aprire il file di progetto
    CSPROJ
    .
  5. Aggiungere l'elemento
    <Reference>
    seguente come elemento figlio dell'elemento
    <ItemGroup>
    .
    <Reference Include="
    library
    "> <HintPath>
    path
    </HintPath> </Reference>
    library
    La libreria da aggiungere. Ad esempio:
    MyLibrary
    path
    Il percorso della libreria da 1. Ad esempio:
    "MyLibrary.dll"
    . Includere il percorso della libreria nella directory del progetto per consentire la compilazione della soluzione del progetto .NET su diversi dispositivi. In questo modo, si fa riferimento corretto alla libreria ogni volta che si accede al progetto da altri dispositivi.
    <ItemGroup> <Reference Include="MyLibrary"> <HintPath>MyLibrary.dll</HintPath> </Reference> <!-- The rest of the code --> </ItemGroup>
    Se la libreria si trova in una cartella diversa da quella impostata per impostazione predefinita
    ProjectFiles/NetSolution
    , fornire un percorso corretto, ad esempio:
    <Reference Include="MyLibrary"> <HintPath>../SampleFolder/MyLibrary.dll</HintPath> </Reference>
  6. Salvare il file
    CSPROJ
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal