IUAVariable.RemoteWrite(value, timeoutMilliseconds)

Scrive il valore passato nel primo argomento della variabile su cui viene effettuato il richiamo. Il secondo argomento opzionale imposta il periodo di timeout.
void RemoteWrite(UAValue
value
, double
timeoutMilliseconds
);

Argomenti

value
(UAValue)
Il valore da scrivere.
timeoutMilliseconds
(double)
Il tempo di timeout, in millisecondi, dopo il quale l'API genera un'eccezione.
SUGGERIMENTO: Se non specificato, il valore predefinito dell'argomento è
30000
(30 secondi).

Esempio

Nell'esempio seguente, il valore
42
viene scritto nella variabile
Speed
.
var currentSpeed = Project.Current.GetVariable("Model/Motor/Speed"); currentSpeed.RemoteWrite(42);
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal