Aprire un progetto remoto

Aprire un progetto remoto per visualizzare un progetto condiviso modificato da altri utenti.
Eseguire il pull delle modifiche apportate da altri utenti per vedere la versione più recente del progetto prima di incorporare le modifiche o apportare eventuali modifiche aggiuntive.
  1. Se è presente un progetto aperto, selezionare
    Progetto
    e
    Chiudi progetto
    .
  2. Selezionare
    Chiudi
    oppure, se sono presenti modifiche da salvare, selezionare
    Salva e chiudi
    .
  3. In
    Creare un nuovo progetto
    , selezionare
    Apri
    , quindi
    Remoto
    .
  4. Nella pagina iniziale, compilare:
    1. URL remoto
      . Inserire l'URL del repository remoto. Questa è la posizione in cui viene archiviato il progetto in remoto. Se l'URL non è noto, chiedere all'amministratore di sistema.
      SUGGERIMENTO: I nomi del progetto e del repository devono essere uguali, incluse le maiuscole.
    2. Percorso
      . Immettere la cartella sul computer locale in cui salvare e confermare le modifiche prima di eseguirne il push nel repository remoto. La posizione predefinita è
      C:\Users\
      UserName
      \Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix
      . Selezionare
      Sfoglia file
      per passare a un percorso diverso.
      SUGGERIMENTO: Se si è collegati a
      FactoryTalk Optix Studio
      , non è necessario conoscere l'
      URL remoto
      o il
      Percorso
      .
      Creare un nuovo progetto
      visualizza automaticamente tutti i potenziali repository accessibili con l'account e tutti i progetti remoti che è possibile aprire.
  5. Selezionare
    Apri
    . "Apertura del progetto da remoto" viene visualizzato nella barra di stato e il nuovo progetto viene aperto con lo stesso nome del repository remoto.
  6. Nella barra degli strumenti principale, se
    Pull da remoto
    è blu e contiene un numero, il progetto dispone di modifiche in commit nel repository remoto che è necessario estrarre in pull per visualizzare la versione più recente del progetto. Il messaggio "Modifiche remote disponibili per il pull" viene visualizzato nella barra di stato.
  7. Selezionare
    Pull da remoto
    . Nella barra di stato viene visualizzato il messaggio
    Pull del progetto da remoto
    Eventuali conflitti tra le modifiche nel repository remoto e le modifiche nel progetto locale vengono evidenziati
    in
    Anteprima pull
    . Le righe verdi in
    Anteprima pull
    mostrano le modifiche apportate dal repository remoto, non i conflitti.
  8. In
    Anteprima pull
    , espandere un conflitto evidenziato per visualizzare i valori in conflitto.
  9. Selezionare la versione del contenuto da mantenere:
    • Modifica locale individuale. In una riga evidenziata, selezionare
      Storia locale
      a sinistra.
    • Tutte le modifiche locali. In alto sull'anteprima, selezionare
      Porta tutto in locale
      .
    • Modifica remota individuale. In una riga evidenziata, selezionare
      Cronologia remota
      a destra.
    • Tutte le modifiche remote. In alto sull'anteprima, selezionare
      Porta tutto in remoto
      .
      SUGGERIMENTO: Un'icona in una riga in
      Anteprima pull
      indica:
      • Preview conflicts
        Esiste un conflitto tra il progetto locale e remoto.
      • Preview resolved
        È stato risolto un conflitto selezionando la modifica locale o remota nella riga.
      • Preview changes
        Esiste una modifica nel progetto locale o remoto.
      • Preview additions
        È stato aggiunto un oggetto.
      • Preview deletions
        È stato rimosso un oggetto.
  10. Selezionare
    Accetta e push
    per accettare le modifiche selezionate oppure selezionare
    Annulla
    per rifiutare tutti i conflitti nel progetto remoto e conservare i valori nel progetto locale.
Viene aperto il progetto e viene visualizzato il messaggio
Progetto sincronizzato su remoto
nella barra di stato.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal