Utilizzare testi tradotti in un formattatore stringa

Creare un riferimento a una chiave di traduzione, in modo che la chiave utilizzi il testo tradotto correlato in base alle impostazioni locali della sessione a runtime. Una chiave di traduzione è un riferimento a una traduzione specifica nel dizionario di traduzione.
  1. Nella proprietà
    Formato
    , digitare i caratteri presenti nella chiave. Vengono visualizzate le chiavi contenenti i caratteri digitati.
  2. Selezionare una chiave e premere
    Invio
    .
Se il testo della chiave contiene segnaposto per le origini del formattatore stringa, ad esempio "{0}", vengono visualizzate le proprietà relative.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal