Personalizzare le unità di misura standard
Le impostazioni locali della sessione determinano il sistema di misurazione per i dati visualizzati. Ad esempio, una sessione con impostazioni locali en-US mostra la temperatura in Fahrenheit.
Personalizzare le unità di misura a livello di progetto per utilizzare diversi sistemi di misura per ciascuna quantità desiderata. Ad esempio, importare i dati da un sensore configurato in formato gradi personalizzati, ma visualizzare il valore in Celsius a runtime. Per personalizzare le unità di misura, mappare le misurazioni nella
Mappa dei sistemi di misura
.- InVista progetto, selezionare il nodo principale del progetto.
- InProprietà, dopoMappa dei sistemi di misura, selezionareModifica con Editor sistema di misura.
- Nella barra del titolo diMeasurementSystemMapche si apre al centro della pagina, selezionare. Nella tabella della mappa viene visualizzata una nuova riga.
- Nella colonnaDa, selezionare la quantità di input di interesse o il valore dal sensore. Le unità di misura selezionate verranno convertite in una quantità equivalente per le diverse impostazioni locali nelle tre colonne rimanenti.
- Nelle colonneSistema internazionale di unità di misura,Sistema consuetudinario statunitenseeSistema imperiale britannico, selezionare le unità di misura target desiderate.
misura standard
misura personalizzata
Fornire un feedback