Configurare il timeout di inattività per una pagina
Se si desidera un timeout da applicare solo a una pagina o un pannello specifico, è possibile utilizzare una NetLogic per configurare un timeout di inattività. I timeout di inattività configurati mediante NetLogic non si applicano all'intero progetto.
- Selezionare.Librerie
- InLibrerieselezionareScripts.
- InComponenti, trascinareTimeout di inattivitàdirettamente nella finestra iniziale, comeMainWindow (type), inVista progetto.
- InLibrerie, selezionareChiudi.
- ConIdleTimeoutLogicselezionato, inProprietà, inEnabled, selezionareVeroper abilitare la NetLogic. AbilitandoIdleTimeoutLogicsi abilita il timeout per impostazione predefinita.
- InDuration, immettere il tempo prima del timeout.
- InVista progetto, espandereIdleTimoutLogic, quindi selezionareOnTimeout.
- InProprietàdopoOnTimeout, selezionare.
- Nel browser, espandereComandi, espandere il tipo di comando e selezionare il comando che verrà eseguito quando viene attivato l'evento di timeout.
- ScegliereSeleziona.
timeout pagina
Fornire un feedback