Importare nodi da NodeSet
Importare tutti i nodi da un file
XML
NodeSet.
SUGGERIMENTO:
Importare i nodi da NodeSet per importare tutti i nodi da
OPC UA Companion Specifications
definiti in un file NodeSet. Per ulteriori informazioni, vedere OPC UA Companion Specifications.Prerequisiti
Ottenere un file
XML
con NodeSet da importare.- Per importare nodi da NodeSet
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartellaModelloo su una qualsiasi delle relative sottocartelle e quindi selezionare .
- Selezionare il fileXMLcon NodeSet da importare.
I nodi importati vengono visualizzati nella cartella. Se si importano di nuovo i nodi nello stesso percorso, tutte le modifiche apportate ai nodi già importati vengono mantenute.
Fornire un feedback